This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-Q1:将元件粘到镜头盖中

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585314/ulc1001-q1-gluing-components-into-lens-cover

器件型号: ULC1001-Q1

您好:

我尝试按照“镜头盖系统应用手册设计、制造和组装指南:LCS-FL-RNG15“来制造我的镜头盖系统。

由于压电环表面粗糙、在换能器顶部周围涂抹少量胶水、因此这似乎非常具有挑战性。  

树脂环氧树脂环氧树脂始终到达换能器和胶水固定装置之间的间隙。

您是否对如何以精确可控的方式涂抹胶水有任何建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果是概念验证、则无需使用胶水固定装置即可轻松进行涂胶。 将透镜/压电薄膜/薄膜放在一起时、只需尝试使它们尽可能同心。  

    为了获得更精确的受控方式、必须寻求压电制造商的帮助。 他们有 专业的工具来进行对齐和粘接。 它们还可以通过一种具有特定厚度的网来精确控制胶水厚度。 它们用胶水填充网、以便控制胶水厚度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。