This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:在 DRV8353RS-EVM 上用 stm32f407 替换 ISO F28027F 子板的可行性

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1586927/drv8353rs-evm-feasibility-of-replacing-iso-f28027f-daughter-board-with-stm32f407-on-drv8353rs-evm

器件型号: DRV8353RS-EVM

你(们)好  

我目前正在使用 STM32f407 和 DRV8353RS 创建电机控制器、DRV8353rs EVM 板目前通过 ISO28027F 子板进行控制。 任何人都能帮助我了解这是否是可行的、以及是否可以修改硬件来实现这一点。

任何指针都将大有帮助。

B.R.

Ashish

um1472-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf 

MD017A_Sch.pdfMD016A (001)_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    我们将无法帮助您编写软件、但对于硬件连接、您可以在原理图的这一部分中看到所有这些信息。

    如果使用跳线正确连接 DRV8353RSEVM 与 STM 引脚的所有必要连接、则可以完成此操作。

    谢谢、

    Joseph