This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:TI 是否有步进驱动器、该驱动器具有与 TMC 中的 DcStep 函数相似的功能?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587177/drv8462-does-ti-have-the-stepper-driver-which-get-similar-feature-as-dcstep-function-from-tmc

器件型号: DRV8462

你好、团队

客户使用 TMC 提供的步进驱动器。 客户提到了一个称为 DcStep 的功能、  其中电机驱动器监控电机扭矩负载并降低步进频率(即 RPM)、以防止步进丢失或失速。 它比较先进。

我们是否有集成了类似功能的器件

非常感谢

Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    功能运行需要集成运动控制器、目前我们的产品系列(包括 DRV8462)中提供的步进驱动器没有集成运动控制器。 因此无法实现与 dcstep 等效的功能。

    但是、可以通过 MCU 和合适的固件算法在外部通过失速检测或 DRV8462 中的自动扭矩测量扭矩来实现此目的。 最终客户、终端应用及其运行参数是谁? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复、我将在电子邮件中向您发送评论。

    Matthew