This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:最小负载电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587542/drv2700evm-hv500-load-voltage-minimum

器件型号: DRV2700EVM-HV500
主题: DRV2700 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我尝试在大约 100V 峰峰值电压且频率高于 20kHz 时驱动压电。 DRV2700EVM-HV500 的数据表显示第一个 Vmax 为 158V。 我是否可以连接低于此最大电压的负载、或者这会导致驱动器出现问题?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、  

    您可以安全地连接所需输出电压低于 DRV2700EVM-HV500 最大输出电压的负载。 驱动器的输出电压是可调的、您可以将其设置为所需的 100V 峰峰值电平、而不会导致驱动器本身出现问题。  
    但是、频率要求存在显著限制。 DRV2700 器件适用于以下应用:  音频频带应用(通常小于 20kHz) 。 放大器的带宽限制意味着、在较高频率下、输出电压会大幅衰减。