This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:MTBF/FIT 值

Guru**** 2651305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV103, DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584028/drv103-mtbf-fit-value

部件号: DRV103
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1DRV3946-Q1

您好:

您是否有任何 MTBF 值或 DRV103 的 FIT 值?

如果没有、您能指导我如何获取这些值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、  

    感谢您的提问。  

    DRV103 是一款较旧的器件、缺少 FIT 和 MTBF 参数的文档。 由于这些都是功能安全概念、因此需要由合格的功能安全工程师进行评估以评估器件的适用性。 如果客户需要这些参数、我们建议他们针对特定应用自行进行功能安全研究。 或者、他们也可以选择功能安全的驱动器、例如 DRV103 中提到的 DRV8904-Q1:b10/MTTF/FIT 值 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛中提到的 DRV8904-Q1

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,

    是的、您在链接的主题上向我推荐了该器件。 但这个器件超出了我的应用的规格。

    您能指导我如何进行功能安全研究吗? 我正在为此驱动螺线管。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    感谢您的澄清。  

    是的、您已在链接的线程上向我推荐了该部件。 但这部分超出了我的应用的规格。

    您提到“  我们 的产品已经进入研发的最后阶段、考虑到 DRV103 的尺寸、我们无法选择它。

    DRV103 是非 Q1 器件、不具有功能安全特性。 您能解释一下什么是适合您的应用的规格吗?   我建议您使用 Q1 版本的螺线管驱动器。 DRV3946-Q1 也是 DRV103 的替代器件。 请告诉我您需要的最终应用和确切要求。   

    DRV3946-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    您能指导我如何进行功能安全研究吗? 我正在为此驱动一个螺线管

    功能安全是一个过程。 如果您有兴趣了解更多相关信息、请访问 mylearning.ti.com 上的几门课程。  

    如果我能帮助您根据应用选择合适的元件、敬请告知  

    此致、  

    Mojtaba.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    我找到了 DRV103H MTBF 和时基故障率的一些信息。 请使用以下链接并为 DRV103 计算此值。 我希望这对您有所帮助。  

    MTBF 和时基故障率估算器

    此致

    Mojtaba.