请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8701
您好、我想详细了解电流检测放大器的失调电压。
数据表引用了 50mV 的值、最大值为 250mV。 这似乎是一个相当大的范围,我想知道哪些属性影响这个值。
是仅由于制造容差导致的 50-250mV 范围、或者是有效温度范围内的数字、输入端的共模电压等。
换句话说、我想知道在哪些情况下我们可以预计这些 250mV 而不是 50mV。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8701
您好、我想详细了解电流检测放大器的失调电压。
数据表引用了 50mV 的值、最大值为 250mV。 这似乎是一个相当大的范围,我想知道哪些属性影响这个值。
是仅由于制造容差导致的 50-250mV 范围、或者是有效温度范围内的数字、输入端的共模电压等。
换句话说、我想知道在哪些情况下我们可以预计这些 250mV 而不是 50mV。
谢谢你。
尊敬的 Martin:
数据表引用了 50mV 的值、最大值为 250mV。 这似乎是一个相当大的范围,我想知道哪些属性影响这个值。
请参阅数据表中的下面内容。 此规格为 SO 偏移值、其值为(输入偏移 x 增益 x20)、这表明输入失调电压仅为 50/20 = 2.5mV(典型值)和 12.5mV(最大值)。 SO 偏移最大值规格适用于器件的整个工作条件和温度范围。 典型值 约为 TA 25°C 。

请参阅数据表中的下图。

此致、Murugavel