This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8804:DRV8804 器件 — 保护特性

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1588194/drv8804-drv8804-device---protection-features

器件型号: DRV8804

尊敬的先生/女士

在我们的设计中、我们需要针对每个单独的输出向 MCU 提供保护/故障检测反馈。 我们可以使用 DRV8804 器件实现该功能吗?  

中导出

Rohidas Sawant  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    在我们的设计中、我们需要针对每个单独的输出向 MCU 提供保护/故障检测反馈。 我们可以使用 DRV8804 器件来实现该功能吗?

    DRV8804 具有中所述的保护电路  7.3.4 保护电路 开关时间。 过流、热关断或欠压 UVLO 等故障会禁用整个器件、并通过拉低 nFAULT 引脚(可输入到 MCU)从外部报告故障。 但是、不能单独对每个单独的输出执行此操作。 此器件仅提供全局保护。 谢谢你。

    此致、Murugavel