This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:电感反冲电压保护

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1589161/mct8316a-inductive-kickback-voltage-protection

器件型号: MCT8316A

您好、  

这与电感反冲电压保护电路有关。  

请帮助我提供同样的信息。 您是如何实现该电路的?

在何处提供了电感反冲保护电路?

谢谢。此致、

Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    AVS(抗电压浪涌保护)可保护器件免受动能和电感能量的影响。

    STOP 模式特性(再循环模式,低侧制动,高侧制动和主动降速)用于在发出电机停止命令时防止电感反冲。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Venkatadri Shantaram84961 ,

    那么、我们不需要更改硬件来提供电感反冲电压保护是否正确? 我的理解是否正确?

     

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    是的、您可以利用前面介绍的功能来防止电感反冲。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.