This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:DRV8231 故障

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587603/drv8231-drv8231-fault

器件型号: DRV8231

我们使用 DRV8231 来驱动直流电机的正向和反向旋转。 电机的额定电压为 24VDC、额定电流为 150mA。 在测试过程中、我们发现电机在运行几到几十次后停止工作。 我们监控了从微控制器到 DRV8231 的信号输出、发现没有问题。 同样、我们监控了 VM 和 GND 信号、没有检测到任何问题。 每次发生故障时、都必须重新启动电源、然后电机才能再次开始工作。 我想询问可能导致这种情况的问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、蓝线为 OUTA 波、黄线为波形。

    、Ω Moto 电流采样电阻为 200mΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如您所述、开关序列正向至反向。 您能否确认输入逻辑序列如下所示、并且未使用当前再循环、例如制动或滑行模式?

    从图 2 的示波器屏幕截图可以看出、RSENSE = 0.200Ω。 如果 VREF=3.3V、则电流调节阈值将为 ITRIP=1.65A。 您能否请确认所使用的 VREF 值?  

    此应用中提到的电机是 24V 电机、额定电流为 150mA。 连续电流或平均电流是多少?  

    该视频提到、发生故障后、必须对器件进行下电上电。 您是否确定触发了哪个故障?

    此致、

    David