This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:为什么 OCP 值与温度之间存在差异?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587410/drv7308-why-ocp-value-differences-over-the-temperature

器件型号: DRV7308

您好的团队、

我的客户问 DRV7308 的 OCP 等级介于 25°C 和 125°C 之间的原因:相应地为 7.5A (min) 和 5A (min)。

我假设这是由于 RDS (on) 随温度的差异造成的。
您对此有何评论?

谢谢。

欧内斯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    由于 OCP 实现是机密 IP、我 不会 详细介绍、但监测电路存在一些温度依赖性、从而导致高温下的跳变阈值较低。 您能帮助我了解客户为什么需要这些信息的背景吗?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这只是出于好奇心、因为他们不熟悉 GaN IPM。 仅供参考、他们以前的器件似乎没有将 OCP 电平与温度分开。  
    他们不想知道机密信息、而是一般性信息。

    Bests,
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    明白了、听起来不错。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与客户讨论了一些关于这方面的内容、他们希望了解更多关于这方面的内容。

    您是否可以更详细地了解关键原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:  

    如果不提供关于如何执行的资料、就很难详细说明。 您能帮助我了解这对他们的设计有何影响吗?  

    此致、

    Anthony Lodi