This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:如何处理是否未使用速度和 FG 以及如何在 MCF8315 使用 I2C。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1588916/mcf8315d-how-to-handle-if-speed-and-fg-are-unused-and-use-i2c-at-mcf8315

器件型号: MCF8315D

您好的团队、  

客户希望使用 I2C 命令提供速度命令并从寄存器获取速度。

他们询问如何处理速度和 FG(如果他们不想使用它)。 (而且缺少 IO 端口。)

我假设 FG(OD 输出)需要上拉、速度可以连接到 GND。

您会提供反馈吗?

Bests,
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    FG 引脚可以保持悬空。 对于 SPEED 引脚、如果客户不希望使用睡眠模式、可以将其接地。 有关更多详细信息、请参阅睡眠/待机进入和退出标准。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    是的、我已经看到了。

    客户只想拥有 MCF8315D VCC (24V) 线路的开关。

    谢谢。
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    您能详细说明一下这个用例吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我表示客户不使用睡眠模式、他们将使用 24V 电压轨中的电源开关、并将其打开和关闭器件。 因此、它们可以连接到 SPEED 引脚的 GND、将 FG 引脚悬空。

    谢谢、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    明白了、感谢您的澄清。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.