This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:在 Motorudio 中读取参数

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1588463/mcf8329a-reading-out-parameters-in-motortudio

器件型号: MCF8329A
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

我正在使用 Motorstudio GUI 通过 MCF8329A EVM 驱动 BLDC 电机。

由于我没有负载、因此只能通过 GUI 控制速度。

 看一下这些图表、无论我如何处理电机、三相电流的测量值始终为 0A。 I_D、I_Q、I_alpha 和 I_Beta 也是如此。 我的问题是、是否需要额外的硬件来测量电流? 或者我是否缺少测量和显示它们的选项?

 

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lesse、

    您的电机空载电流是多少?  您能否分享在旋转电机时捕获的 motorstudio 图形窗口?

    谢谢、

    Dhinesh