This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:如何在没有 I2C 的情况下运行 MCF8329EVM

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MOTORSTUDIO, MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1588524/mcf8329evm-how-to-run-mcf8329evm-without-i2c

器件型号: MCF8329EVM
Thread 中讨论的其他器件: MCF8329AMOTORSTUDIOMCF8329A-Q1

您好、

我们正在评估 MCF8329 驱动器芯片以运行泵电机。  我们已经购买了评估板、如果我们正确地理解了用户指南、我们应该能够在跳线处于电位器位置时进行连接、并且在转动电位器时、电机应该运行。  然而,它没有。   

是否对以这种方式连接以运行的电机规格有限制?

 

如果我们使用 Motor Studio 工具且跳线处于 I2C 位置、则可以通过智能调优让电机运行。  但是、它会在部分方式停止并显示各种故障、包括 Controller_FAULT、ABN_BEMF、Mtr_Lck。  请注意、电机在无负载的情况下运行。  另请注意、Motor Studio 工具中的初始设置步骤请参阅我们在评估板上没有的跳线 J12。

 

最终、我们不需要对电机进行复杂控制。  我们甚至不需要速度控制。  我们希望泵以所需的任何速度打开并运行。  因此、我们希望能够限制从主 MCU 到驱动器芯片的连接、希望只通过 MCU 提供表示目标电机转速的模拟输出。  但我们无法想象在没有 I2C 连接以便能够进行初始设置 EEPROM 的情况下如何实现这一点。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafiq:

    我们需要拥有正确的调优参数、以 使用 MCF8329A 旋转特定电机。 是否可以使用选定的“加载“选项再次尝试运行 SmartTune 工具?

    在启动 SmartTune 工具之前、请确保输入了正确的电机参数(额定电压,额定转速和额定转速下的最大电机相电流)。

    是的、您是对的。 MCF8329A-Q1 EVM 中不存在 J12。   MotorStudio 中提供的 EVM 图片是 MCF8329A(工业版本)EVM。  

    另请注意、电位器需要逆时针旋转以使电机旋转。 EVM 用户指南中出现了错误。

    仅电机调优需要 I2C。 调优后、电机可以使用 MCF8329A 的模拟输入运行。

    谢谢、

    Dhinesh