This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001-DRV2911EVM:手册和页面位置

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, ULC1001, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587755/ulc1001-drv2911evm-ulc1001-drv2911evm-book-and-page-locations

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
Thread 中讨论的其他器件: ULC1001USB2ANY

我想在我正在开发的计划中添加与 ULC1001-DRV2911EVM 进行通信并控制该器件的功能。请向我提供与寄存器页号和簿编号相关的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 请首先使用以下链接申请访问设计资源。  

    提供完整数据表、ULC1001 GUI 和其他设计资源。  立即申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 但当我使用 DLL 来写入程序中的寄存器时、我只能修改 PAGE=0 部分中的寄存器。 我无法以 size=32 写入寄存器的其他部分。 我是否可以询问在 Python 中使用 usb2any.dll 时如何正确修改和读取寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您尚未访问 ULC1001 设计资源、请先访问这些资源、然后我们继续。 我们没有直接的经验使用 python 中的 usb2any.dll 项目,但我们的软件团队可能会从大图视图提供一些建议。