This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300-Q1:48V 系统的 TVS 二极管额定值。

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1586846/drv8300-q1-tvs-diode-rating-for-48v-system

器件型号: DRV8100-Q1

如果我要为 MOSFET 提供 48V 电压、并根据 BLDC 电机反电动势的影响、可以在本主题中帮助我实现多少 TVS 二极管额定值来提供输入保护?

BLDC 电机、最大转速为 1000rpm。

额定电流 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nihal、

    您问的是功率级直流过压保护吗?
    您能告诉我电机滑行(无开关)期间的预期再生电流吗?
    什么是直流大容量电容? 请提供电机数据表的链接。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计划是使用 低侧 FET BRAKE、这是四个直流大容量电容、每个电容的额定值为 400 μ F。  
    电机数据表目前没有。 不管我有什么信息、我都提到了。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikhil、  

    让我与我的团队核实、了解更多信息。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikhil、

    我可以提供此计算的一些起点、但您需要了解电机数据表规格:
    VDC = 48V
    C BULK = 400uf *4.
    Bemf (V)= sqrt (3)* ke * SPEED
    Ke(反电动势常数 (V/RPM)、其中 V 是峰值、与自然成正比
    I REARNATION =(BEMF (V)- Vdc)/ R;R =电阻总计 (HS + R 定子+电容器电阻上的 RDS)

    电压上升 (Vrise)= i *dT/C -->dt =再生时间
    最终电压= Vrise + Vdc

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试查找现有的电机规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    此致、

    Akshay