This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:DRV8245SQPWPRQ1

Guru**** 2650375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576419/drv8245s-q1levm-drv8245sqpwprq1

器件型号: DRV8245S-Q1LEVM

工具/软件:

EAR TI 团队
我希望您做得好。
Jabil 目前正从贵公司购买以下器件型号:
  • TPS7B4256QDDARQ1
  • DRV8245SQPWPRQ1
  • TIC12400QDCPRQ1
  • TLIN4029AMDRBRQ1
  • DRV8243SQDGQRQ1
  • TPS2HCS08AQPWPRQ1
  • DRV8908QPWPRQ1
  • DRV8245SQPWPRQ1
我们观察到    组装过程中接地平面上的焊球和焊球不足。 在您的工程图中、我们注意到       端子和 接地 平面之间的高度规格为 0.00 到 0.15 mm (请参阅附图)。
我们按照您推荐的指导原则进行了测试、但结果显示有  30%以上的不足 、在某些情况下还 会形成焊球。
为了解决这一问题并相应地设计我们的刀具 、我们恳请索取    过去 35 天内涵盖所有班次的这一尺寸的制造数据。 这些信息将帮助我们确保正确对齐并提高焊接质量。
如果您需要任何说明或其他详细信息、请告知我们。 我们感谢您的支持并 期待您的答复。
此致  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,

    我将 研究 如何获得以下设备的此信息:

    • DRV8245SQPWPRQ1
    • DRV8243SQDGQRQ1
    • DRV8245SQPWPRQ1
    • DRV8908QPWPRQ1

    我会尽量在本周结束前把它交给你。

    我建议为其他设备创建另一个线程、以便更快地获取该信息。 我介绍了我列出的设备、因此如果再发布另一篇文章、获取列出的其他设备的信息将会更快、因为涵盖这些设备的人员将被分配到该文章。 在发表其他帖子时、您可以使用网页顶部的“提出相关问题“按钮。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    TKS 对于您的支持、我将要求您再回答有关另一个 MPN 的问题。

    我们将等待您的信息。

    再次感谢您的支持

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,

    几个问题:

    1. 您能否确认电路板上使用的焊盘布局?
    2. 我们需要对您所面临的问题更加明确。 您能否提供一些焊接问题的图像和焊料预期外观图像?

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua  

    • DRV8245SQPWPRQ1

    缺陷

    这里是绝缘和焊球, 我们的客户福特要求最高 30%的焊料绝缘。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,

    感谢您提供图像和 焊盘图案。 我将在星期一上回复您、并提供更新。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    是否有任何关于该信息的更新?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,

    我将查看状态、明天再回复您。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    是否有任何关于该信息的更新?

    此致