This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:总功率耗散与自然通风温度间的关系:DRV8847PWR

Guru**** 2650005 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590259/drv8847-total-power-dissipation-vs-free-air-temperature-drv8847pwr

零件号: DRV8847

人员相对应

请将的“总功率耗散与自然通风温度间的关系“发送给我 DRV8847PWR

它未在数据表中列出。  

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu-San:

    DRV8847 的功率损耗主要是由直流配电造成的。 可以使用数据表中第 9.4 节中的公式计算直流配电。  

    剩余的功率耗散由开关损耗引起。 这些开关损耗可以使用以下 应用手册中的公式进行计算。  

    此致、

    David