Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1, C2000WARE
器件型号: DRV3255-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
尊敬的支持部门:
我尝试与 DRV3255 SPI 连接、但遇到了一些问题。
在测试期间、我用 0x0000 在 SPI 中写入 16 位、其响应不符合预期 (0x80 或 0x8080)
目前、我们正在 根据代码运行情况获取不同的值、但请求相同的数据。
uController 是一个 F28P55x、设置为:
-传输协议:模式 0
-模式: SPI 控制器,
- PTE 极性:Pte 在低电平时有效、
-比特率:500000
数据宽度:16
-使用案例:标准
-无 DMA、无 FIFO
我使用文件 DRV3255-Q1 - SLVSGX9–2022 年 8 月作为参考。


提前感谢您的支持。
祝你一切顺利、
Pedro Oliveira