This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106S-Q1EVM:DRV8714S 与电机和 MSPM0G3519 MCU 的驱动器接口

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, MSPM0G3519, DRV8106-Q1, DRV8714S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1589184/drv8106s-q1evm-drv8714s-driver-interface-with-motor-and-mspm0g3519-mcu

器件型号: DRV8106S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3519DRV8106-Q1、DRV8714-Q1、 DRV8714S-Q1EVM

大家好、E2E 专家:

我们在与 DRV8714S 驱动器连接时遇到问题。 目前还面临以下困难。
  1. 在 DRV87xx_DRV8106-Q1EVM-GUI (v0.0.5) 中、连接 DRV8714S 驱动器板时、SPI_OK 指示器显示“X"符号“符号(附加图像以供参考)。

Untitled.png

2.无法在 GUI 中将模式切换到 PWM 接口。
3.我们面临在 DRV8714S 和 MSPM0G3519 之间为 PWM 信号进行 SPI 通信的问题。
4.无法获得电动机端子电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    我想确认使用的 EVM。 是否使用 DRV8106-Q1 EVM? 还是 DRV8714-Q1 EVM 像以下样子?

    您能否在 IC_STAT3 上检查回读值? 如果读取为 0100b、则 SPI 通信可能正常。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的答复。

    1. 我们使用的是 DRV8714S-Q1EVM

    2. 的读回值 IC_STAT3 0x00 。 (随附图像。)

    此致、

    Anith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、

    感谢您的反馈。 我附上链接以供参考。

    (+)【常见问题解答】为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI? -电机驱动器论坛 — 电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的反馈。

    EVM 正在连接到 GUI(附图)、但存在 SPI 通信问题。 因此、GUI 无法读取或写入寄存器、和 SPI_OK 故障 显示在 GUI 中。(如前面附加的图中所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 看起来 GUI 与 MSP430 连接、但有些 SPI 通信无法正常工作。 所有回读寄存器均为 0。 这很奇怪。

    DRV87xx-Q1 可能会损坏?

    这是调试建议。

    1) 在“唤醒“后,检查以下内容

     a) 为 PVDD 引脚供电的电压确实为~12V

      b) DRV 的 nSLEEP 引脚为 3V 供电。

    如果 a) 和 b) 良好且符合预期、则 VCP 引脚应在 nSLEEP =3.3V 时具有 PVDD+~10V(例如 22V)。  

    否则、器件可能会损坏。

    2) 检查 VCP 后、如果 VCP 正常、SPI 就会不正常。 其中一项调试建议是像检查 bellow 一样检查 SPI 波形。

    下面我们举例说明。 如果 NSCS/SDI/SCLK 正确、则 SDO 引脚的 DRV 应在 B15 和 B14 上响应“11"。“。 否则、SPI 连接或其他地方出现问题。

    此致

    Shinya