This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:如何在 DRV8353Rx FOC 电机控制程序中更改 IQ 满量程电压

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1589978/drv8353rs-evm-how-to-change-the-iq-full-scale-voltage-in-drv8353rx-foc-motor-control-program

器件型号: DRV8353RS-EVM

我想将控制应用中的 IQ“满量程电压“参数从 24V 更改为 48V、但没有在应用中执行该操作的方法。 是否有方法在应用程序中执行此操作? 如果没有、该如何操作?

谢谢、

 路易·阿什福德