This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:TF_CLR 规格未显示在 rev_A 数据表中。

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1589255/drv7308-tf_clr-spec-is-not-shown-in-the-rev_a-datasheet

器件型号: DRV7308

您好的团队、

我的客户询问 TF_CLR 规格、因为 drv7308 发布的数据表 (SLVSGJ9A) 没有此规格。 我已经查看了 SLVSGJ9(预发布版数据表)、其规格为 40us (min)、65us (max)。

您是否会检查此规格是否已更改?  
(我认为它必须在数据表中。)

Bests,
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    在最新的数据表中、参数名称已更新为 tclr_flt、范围略有变化。 参数如下所示。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我想再次确认我的问题。

     详细说明中仍然存在“TF_CLR"和“和“tCLR_FLT",“,但、但 drv7308 数据表 (revA) 中 TF_CLR 的电气特性中缺少数据。

    您是否意味着两个数据都与一个数据统一: “tCLR_FLT"</s>“  

    我的理解是正确的?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    感谢您进一步推动、在深入了解此内容后、这些产品具有不同的规格。 TF_CLR 是 SLx 过流的自动重试时间、而 tclr_flt 是 EN 上清除锁存故障所需的时间脉冲。 我将与团队核实价值、然后返回给您。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    TF_CLR 与之前的数据表 (40us-65us) 中保持相同、我们将在下一个数据表版本中对此进行更新。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的澄清。

    大有帮助。

    Bests,
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题与此相关。

    对于 OCP、在激活 EN 引脚之前、是否需要持续 nFAULT 时间? (由于 IC 内部内务管理)

    客户询问是否有 以下时间的规定。

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    无需调节 EN 引脚切换以清除故障之前 nFAULT 需要处于低电平的时间。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。

    有所帮助。

    此致、  
    欧内斯特