This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:在 DRV8161 tCLRFLT 上查询

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590689/drv8161-query-on-drv8161-tclrflt

器件型号: DRV8161

您好、

对于 VDS 过流、典型恢复时间为 250us。 没有最大值和最小值限制
image.png
我可以将 330us 用于我的应用吗? 我们无法准确地获得 250us。 我可以轻松生成 330us 电流。

谢谢、
P B S Varma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、根据故障操作和响应表、在 INH 和 INL 处于低电平且持续时间超过 Tclrfault 后将启动恢复条件。

    这意味着 330us 应该可以用于恢复。

    如果您在使用此时间段时遇到问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph