This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:关于 DRV8873-Q1 的展频功能

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590635/drv8873-q1-regarding-the-spread-spectrum-function-of-drv8873-q1

器件型号: DRV8873-Q1

尊敬的团队:

数据表中介绍了 DRV8873-Q1 的扩展频率功能。

image.png

应该为此更改哪个寄存器? 数据表中似乎没有详细信息。 是否有任何其他相关文档支持它?

谢谢你

BR~ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 DRV8873-Q1、展频时钟功能不可在寄存器中配置。  

      DRV8462 数据表的 第 7.3.19 节“展频“下提供了有关展频时钟功能的一些其他信息。

    此致、

    David