This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:通过 SPI 配置 DRV3901-Q1EVM 而无需访问 GUI 的方法

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1EVM, DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1586913/drv3901-q1evm-a-way-to-configure-drv3901-q1evm-over-spi-without-access-to-the-gui

器件型号: DRV3901-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV3901-Q1

DRV3901-Q1EVM 未连接到 PC。 它由具有 MCU 的电路板控制并通过 SPI 进行连接。 是否有办法使用外部电路板通过 SPI 配置和初始化热熔丝驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salim:

    请参阅下面的 EVM 上跳线短接。 这些是 DRV3901-Q1 与板载 MSP430 MCU 之间的信号连接。 EVM 用户指南一节介绍了这些信号  表 2-3. MCU 信号接头 。 这些短路可以消除、并可通过外部控制器进行外部连接以与 DRV3901-Q1 通信。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片中的其他跳线是否位于外部控制器的正确位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salim:

    MCU 信号接头连接板载 MCU 与 EVM 上的 DRV3901 器件之间的主要通信。 隔离它们可以通过外部 MCU 进行访问控制。 所有其他跳线位置取决于您在应用中想要执行的操作。 请参阅用户指南中的第 3-6 页。

    此致、Murugavel