This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DMTREVM:TPS922055 在灵活调光模式下的最小脉冲宽度

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, TPS922053DYYREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590497/tps922055dmtrevm-minimum-pulse-width-for-tps922055-in-flexible-dimming-mode

器件型号: TPS922055DMTREVM
主题中讨论的其他器件: TPS922055TPS922053DYYREVM

尊敬的专家:

我会在灵活调光模式下测试 TPS922055。 具体来说、我使用 TPS922053DYYREVM 评估板对两个 1-1600Hz、0.02%–100%(12 位)占空比输入进行测试、一个在 PWM 上、另一个在 ADIM 上。 输出将连接到单个 LED、典型值为 3-6V、具体取决于电流。  

为了监测输出、我添加了一个与 LED 串联的 1 欧姆感测电阻、并监视了感测电阻上的信号和输入 PWM 信号。 我发现无法获得短于 10us 的输出脉冲。 例如、如果输入为 100Hz、占空比范围限制为 0.1%–100%。 在 1000Hz 下、占空比范围限制为 1%–100%。 如果我馈送占空比较低的信号、则波形不是方波(电流不会达到目标电流)。 对于我的用例、首选更高的频率、但我也需要保持较宽的占空比范围。 我正在努力切换到频率和占空比范围更好的驱动器、但我需要了解 TPS922055/TPS922053DYYREVM 的限制。

我认为我理解它的方式是、电路板具有一定的压摆率。 例如、在 1V/us 时、压摆至 5V 需要 5us、从 5V 下降需要 5us、因此最小脉冲宽度为 10us。 这是正确的思路、还是与 RC 或 L/R 时间常数有关?  

我看到这个论坛主题是类似的: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334494/tps922055-minimum-on-time-in-pwm-dimming-and-hybrid?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS922055# 

我认为这一个更好: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325672/tps922055-pwm-input-frequency---flexible-dimming-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS922055#

“请注意、150ns 仅是器件的最短导通时间、而不是系统的最短导通时间(包括电感器和电容器等,这会减慢速度,然后开启/关闭电流输出)。 因此、您可以实现的实际最大调光比将低于上述理论值。 “

因此、在某些情况下听起来可能达到 150ns、比我当前的情况好 100 倍。  

什么决定了灵活调光模式下的最小脉冲宽度? 灵活调光模式与 PWM 调光模式下的最小脉冲宽度是否不同?  我是否可以在开发板上更改一些电容器/电感器/电阻器来加快转换?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将在下周初检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的联系。 您可以参考数据表 7.3.4 内部软启动、以了解启动期间 EN 最小脉冲要求为 5us。

    BTW、我可以知道客户和终端设备吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚