This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334-Q1:BLDC EVM 与 MSPM0

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, DRV8343-Q1, DRV8305-Q1, DRV8334-Q1, MCF8329EVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1589963/drv8334-q1-bldc-evms-together-with-mspm0

器件型号: DRV8334-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8305-Q1、MCF8329A-Q1 、DRV8343-Q1、 MCF8329EVM、LAUNCHXL-F280049C

您好团队:

我正在寻找一款适用于电动门应用的 BLDC 栅极驱动器。

例如、我查看了 DRV8334-Q1、DRV8343-Q1、DRV8305-Q1 和 MCF8329A-Q1、但开发团队希望将其与 MSPM0 配对。 这些器件是否有一个 Booster Pack 或 EVM 可以直接连接到 MSPM0 LaunchPad、而无需连接单线或已经组合了 MSPM0 和这些 BLDC 器件的板/EVM?

BR、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    遗憾的是、我认为所有这些器件都没有直接安装到 MSPM0 板上的 EVM。  MCF8329EVM 和 DRV8343x-Q1EVM 的电路板上有一个 MSP430、DRV8334-Q1 和 DRV8305-Q1 使用 LaunchPad(通常为 LAUNCHXL-F280049C) 。

    此致、

    Yara