This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:适用于 DRV8212DRLR 的 IBIS 模型

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8212, DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590208/drv8212-ibis-model-for-the-drv8212drlr

器件型号: DRV8212
主题中讨论的其他器件: DRV8837

我想执行 SI、您能为我提供 DRV8212DRLR 的 IBIS 模型吗?

我在你的网站上查找它,但它似乎没有被列出。

提前感谢您。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有 DRV8212 的 IBIS 模型。

    您是否想了解特定的规格或条件?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 
    我想进行信号完整性仿真、但为什么没有 IBIS?
    是否有任何 SPICE 模型?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。 我们没有 DRV8212 的 IBIS 或 SPICE 模型。 我们确实有 DRV8837 的 SPICE 模型、这是一款不同的器件、但如果这有助于仿真、则具有相同的 Rdson。  

    https://www.ti.com/product/DRV8837#design-tools-simulation 

    此致、

    David