Other Parts Discussed in Thread: MCF8315D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCF8315D
您好的团队、
我的客户会使用额外的 24Vcc 开/关开关。 (用于在需要时通过 MCU 手动/外部关闭 MCF8315D VCC。 不想使用睡眠模式。)
但目前、他们的 5V 原理图未使用 FB_BK 5V 来作为主 MCU。
在这种情况下,他们想关闭他们的 24Vcc 和问题是:
-他们是否还必须关闭 MCF8315D 的 5V 电源轨、后者主要与上拉电阻相关(I2C、FG、nFAULT 等)?
如果 MCF8315D 侧保持 5V 没有问题、那么他们希望在关闭 24Vcc 时将其打开。
我指导他们使用 FB_BK 5V、但根据时间表、他们希望维持当前项目的原理图。
此致、
欧内斯特