This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:MSP430 驱动器干扰 TekPower 驱动器

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1586904/drv3901-q1evm-msp430-driver-interfering-with-tekpower-driver

器件型号: DRV3901-Q1EVM

安装 DRV3901-Q1EVM(MSP Application UART1 和 MSP 调试接口)的驱动程序时、会丢失 TekPower 电源 (SiliconeLabs CP-210x) 的驱动程序。 反之亦然、当我重新安装 CP210x 驱动程序时、我会丢失 MSP Application UART1 和 MSP Debug Interface 驱动程序。 当我说“丢失“时、表示驱动程序不再显示在设备管理器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salim:

    感谢您通过此论坛提出的问题。

    DRV3901-Q1EVM 使用 TI MSP430 MCU 实现 USB 转 UART 桥接器、并由 MSP430_FET_Drivers 1_0_1_1 TI 专有驱动程序提供支持、该驱动程序通过 USB 创建虚拟 COM 端口。 我们不知道不同供应商的 CP210x 驱动程序如何与 TI 驱动程序交互、甚至在安装过程中将其删除。  

    由于这是一个与 MSP430 驱动程序相关的问题、我会将这个问题重定向给 MSP430 专家。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在 Windows 中安装驱动程序不会影响 MSP430 的固件。

    如果丢失了 MSP430 的 USB 端口、请尝试重启 EVM、然后再次进行测试。

    另外、请尝试测试 MSP430 的电源引脚、通常电源引脚上应该有 3.3V 电源。

    另外、还要尝试监控 MSP430 的 USB 端口、确认 USB 是否正常初始化。

    我认为还有其他方法可以测试 MSP430 是否正常工作、但该固件不在 MSP 端维护、需要 DRV 团队的注释。

    或者、您可能需要对默认固件重新编程、但该固件无法在 MSP 端维护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Helic。 问题出在电路板本身。 我们尝试了一个不同的板,它立即工作。 驱动程序安装正常、并且我们连接到了 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Murugavel。 问题出在电路板本身。 我们尝试了一个不同的板,它立即工作。 驱动程序安装正常、并且我们连接到了 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 很高兴您的问题得到解决。 请将此帖子标记为已解决。  

    此致、Murugavel