This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1 — 选择可实现纹波电压抑制的大容量电容器

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591419/drv8245-q1-drv8245-q1--the-selection-of-sized-bulk-capacitor-for-ripple-voltage-suppression

器件型号: DRV8245-Q1

我使用 DRV8245-Q1 (HW) 在 EN/PH 模式下通过 PWM 驱动电阻负载、工作时来自电源的最大拉电流为 3.2A、PWM 频率为 1KHz。 VM 是+24V

为了抑制 电源上的纹波电压、我最初使用一个 470uF 铝电解电容器与 0.1uF 陶瓷电容器并联、我可以在 VM 中看到 1.4Vpp 的纹波。

但是、当我移除 470uF 铝电解电容器时、我只观察到 VM 中的 0.1Vpp 纹波。

我想知道 DRV8245-Q1 (HW) 是否 在内部具有可以抑制纹波的电源调节功能、并且外部大尺寸电容器会产生负面影响?

但数据表告诉我们电容越大、抑制效果越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    我想知道 DRV8245-Q1 (HW) 是否 在内部具有可以抑制纹波的电源调节功能、并且外部大尺寸电容器会导致负效应?

    DRV8245-Q1 没有内部电源调节功能。 纹波是开关负载电流和电源行为的结果。 大容量电容器应能够更大限度地减少负载开关活动期间的纹波。 请参阅本 应用手册 和本 高精度实验室视频。 供参考。 谢谢你。

    此致、Murugavel