This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:当 nASCIN 引脚为低电平时、DHCP 上出现 (DH_UV) 欠压

Guru**** 2651365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587425/drv3256-q1-dh_uv-undervoltage-on-the-dhcp-when-the-nascin-pin-is-low

器件型号: DRV3256-Q1

您好、

如果 在 nASCIN 引脚被下拉时 DHCP 引脚上发生欠压、我是否会出现由 DH_MON_MODE 和 DH_UV_MODE 引脚?7 中的设置定义的桥接驱动器反应

 

 

此致、

Catherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catherine、

    nASCIN 在器件逻辑中的优先级高于 DH_UV、是的、您是正确的 DHCP 欠压反应由  DH_MON_MODE 和 DH_UV_MODE 寄存器(而不是引脚)控制。 当 nASCIN 为低电平时、它优先于 DH_UV、因此反应将是 ASC、而不是 DHCP 欠压反应。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我只是想根据我的经验澄清一下:  

    - nASMIN 引脚拉至低电平会禁用 VDS 监控。

    请您确认一下。

    此致、

    Catherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catherine、

    nASCAN 不会禁用 VDS 监控、但其优先级高于 VDS 故障。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我做了另一个线程,因为它比这个快速问题更具体。 但它们是相关的。  

    谢谢、

    Catherine