This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163-Q1:封装尺寸

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8163S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592462/drv8163-q1-footprint

器件型号: DRV8163-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8163S-Q1EVM

您好、

我的客户申请了 DRV8163SQVAKRQ1 封装。 低于 Ultra Librarian 具有 PDRV8163H(我找不到 DRV8163S。) 这仍然是请求。

您能 尽快分享 DRV8163SQVAKRQ1 封装尺寸吗?

此致、
Nagata。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nagata-san、

    似乎这些符号尚未针对这款最近发布的产品发布。 它可能正在发布过程中。 我们将尝试了解感恩节假期后回到办公室的状态。

    同时、为了满足紧急需求、可以从 DRV8163S-Q1EVM Altium 源文件中提取该文件、该源文件可从 EVM 网页 ( https://www.ti.com/tool/DRV8163S-Q1EVM) 下载。 谢谢你。  

    此致、Murugavel