This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8421:保护电路免受来自电磁阀负载的浪涌电压的影响

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592915/drv8421-protection-circuit-against-surge-voltage-from-solenoid-load

器件型号: DRV8421

您好团队:

您能告诉我什么是防止电磁阀负载浪涌电压的基本保护电路?

我在数据表中找不到示例。 VM 的用例高达 15V、但过压 (>18V) 可能会由反电动势在短时间内输入。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    输出 FET 的体二极管将处理螺线管导通和关断事件导致的短路电感反冲。 请参阅下面的方框图、其中显示了体二极管。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel-San、

    我认为体二极管会产生很高的 VM 电压电平。 并且在无需额外元件的情况下、它可能会超过 18V。

    这是我问题的背景。 你怎么看?

    此致、

    Shotaro Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    [报价 userid=“414794" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592915/drv8421-protection-circuit-against-surge-voltage-from-solenoid-load/6138332

    我认为体二极管会产生很高的 VM 电压电平。 并且在无需额外元件的情况下、它可能会超过 18V。

    这是我问题的背景。 你怎么看?

    [/报价]

    如果仔细完成用于通电和断电的螺线管驱动序列 — 例如,通过使用低侧再循环(制动)实现 QTO(快速关断)将会消耗电磁能量。

    如果螺线管由 PWM 驱动(通电)、则必须在关断期间使用电流再循环。 使用这些方法可以减少 VM 由于电磁/机电能量而升至电源轨以上。  

    对于其他类型的通电或断电、仅当大容量电容器不足和/或 VM 的电源调节不良时、VM 电压电平可能会变为高电平。 通过适当确定大容量电容器的容值、可以更大限度地降低电压泵效应。

    在 VM 电源轨仍超过最大值的情况下 器件、电源轨或 OUTx 的工作电压可能需要额外的保护、例如 TVS 二极管。

    您是否有与 VM 导轨一起激活或停用相关的示波器捕获? 什么逻辑用于电磁阀驱动、我假设需要双向驱动。 谢谢你。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel-San、

    >在 VM 电源轨仍超过最大值的情况下 器件、电源轨或 OUTx 的工作电压可能需要额外的保护、例如 TVS 二极管。

    我们是否有分享案例研究的应用说明?

    >您是否有与 VM 导轨一起激活或停用相关的示波器捕获?

    从现在开始、我的客户将构建 PCB。 我们没有 示波器捕获。 但我听说、客户端内部测试中的过压始终是开发中的问题。

    >什么逻辑用于电磁阀驱动,我假设需要双向驱动。

    目标负载是膨胀阀、逻辑表用于步进电机。  

    此致、

    Shotaro Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    [报价 userid=“414794" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592915/drv8421-protection-circuit-against-surge-voltage-from-solenoid-load/6138531

    >在 VM 电源轨仍超过最大值的情况下 器件、电源轨或 OUTx 的工作电压可能需要额外的保护、例如 TVS 二极管。

    我们是否有分享案例研究的应用说明?

    [/报价]

    这是有关驱动电感性负载的通用主题。 这适用于电磁阀、电机等 在驱动 BDC 电机、螺线管、步进电机时、我们的全桥驱动器和半桥驱动器通常不需要额外的外部保护二极管。  

    [报价 userid=“414794" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592915/drv8421-protection-circuit-against-surge-voltage-from-solenoid-load/6138531

    >您是否有与 VM 导轨一起激活或停用相关的示波器捕获?

    从现在开始、我的客户将构建 PCB。 我们没有 示波器捕获。 但我听说、客户端内部测试中的过压始终是开发中的问题。

    [/报价]

    我建议获取 DRV8421EVM 并将负载连接到它并执行测试和波形捕获、以评估和验证运行情况。  

    [报价 userid=“414794" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592915/drv8421-protection-circuit-against-surge-voltage-from-solenoid-load/6138531

    >什么逻辑用于电磁阀驱动,我假设需要双向驱动。

    目标负载是膨胀阀、逻辑表用于步进电机。  

    [/报价]

    请确认、客户将使用连接到 DRV8421 的步进电机、而不是标题中所述的螺线管负载。 如果他们使用 DRV8421 驱动双极步进电机、VM = 15V、则不应该存在与电源轨上的电压超过 18V 相关的任何问题、前提是使用了适当大小的大容量电容器来更大限度地减少纹波。 请参阅本 应用手册 和本 高精度实验室视频。 供参考。 尽管该参考适用于 BDC 电机、但它也适用于步进电机和螺线管。 谢谢你。

    此致、Murugavel