This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:外部 PWM 驱动

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1593275/mct8329evm-external-pwm-drive

器件型号: MCT8329EVM

尊敬的专家:

我购买了 MCT8329EVM 评估模块、并尝试通过外部 PWM 运行 BLDC 电机。 在电路板上、我找到了 EXT_SPEED 测试点、因此还连接了一根导线从它到微控制器 ESP32-S3 和接地引脚。 但这不奏效。

在跳线 J13 上、我将跳线置于左侧位置。 PCB 上以及用户指南中的哪个位置没有书面标签。 在用户指南中、表 14-2 显示了这些位置、但没有指示是从左到右还是从右到左。  

是否有任何其他文档来显示引脚的 PCB 配置(尤其是开关位置)的更多详细信息?

无论如何、请告诉我如何使用外部 PWM 来驱动电机。

谢谢。
Jinseok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinseok:

    请连接 J13 跳线(位于 EXT_SPEED 测试点旁边)、并将外部 PWM 信号连接到 EXT_SPEED 测试点。

    谢谢、

    Dhinesh