This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:突然发热

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590713/ulc1001-drv2911evm-sudden-heating

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM

您好、TI 工程师

我想问几个问题

1.压电陶瓷板通过加热突发可达到的温度上限有哪些相关因素?

2、压电陶瓷板的加热率有哪些相关因素?

3. TI 样品的除冰实验是如何进行的,以验证压电陶瓷板的加热能力?

此致

    Mandy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的工程师将在一周的剩余时间内工作。 我们将在星期一上回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mandy、  

    1) 从激励信号的角度来看,温度上限与电压、持续时间有关。  

    2) 从压电负载的角度来看,加热率与压电材料的特性、尺寸、工作频率有关。  

    3) 使用 ULC1001-DRV2911EVM、只需移除 LC 滤波器输出(滤波器在除冰频率下将电压衰减很大)、然后在 TI 样片的除冰频率为 550kHz 至 560kHz。