This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701ERGER 可以正向和反向旋转、但不支持 PWM

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592897/drv8701-the-drv8701erger-can-rotate-forward-and-backward-but-does-not-support-pwm

器件型号: DRV8701

85ac50916133781287c9f9f0c4c70e28.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 上星期又有一篇关于同样的文章得到答复。 您能提供 FET 电路以及输入 PWM、有源输出、AVDD 和 nFAULT 引脚 9 的波形(需要上拉才能测试)。  

    注意:我们可以将这两个帖子中的一个保持活跃状态、以便进一步跟进。  

    此致、Murugavel