This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711 中 A 相和 B 相电流的非对称波形

Guru**** 2664585 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591383/drv8711-asymmetric-waveforms-of-a-phase-and-b-phase-currents-in-drv8711

器件型号: DRV8711

客户在打印机应用中将 DRV8711 用作电机驱动器、步进电机可由 DRV8711 正常控制、但客户发现 A 相(黄色)和 B 相(绿色)的电流波形是不对称的。 附件是步进电机从正向旋转切换到反向旋转的波形图。客户询问这种不对称性是否正常? 如果一切正常、原因是什么? 如果不正常、需要检查哪些参数? 谢谢!

DRV8711.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    感谢您的提问。  

    电流幅度  对我来说也不正确。 在低速时正确调节电流、通过增大速度、电流将减小。  输入电压是多少? 您能提高电压并检查它是否更好吗? 另请 向我提供以下信息。  

    1 — 寄存器值

    2- Rsense 值。  

    3 阶跃脉冲频率

    4 — 电机 R 和 L 值。

    6-请 分别捕获电流波形。 电流是否正在调节尚不清楚。  

    IFS 通过 (IFS = 2.75 *扭矩/256* ISGAIN * RSENSE) 设置、它们是否在运行期间改变扭矩位值?  

    请向我提供所需的信息。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mojtaba,

      感谢您发送编修。

    1 — 寄存器值  --Torque=0x70、0ff_reg =0x30、DECAY_MODE =001、其他寄存器为默认值。

    2- Rsense 值。   ----- 0.11 Ω

    3-步进脉冲频率 ----- 不是固定的

    4-电机 R 和 L 值。 R= 1.7 Ω、L = 6.5mH

    6-请 分别捕获电流波形。 电流是否正在调节尚不清楚。  

    IFS 通过 (IFS = 2.75 *扭矩/256* ISGAIN * RSENSE) 设置、它们是否在运行期间改变扭矩位值?  

    ----- 开关器件仅将 DRV8711 配置为慢速衰减以增大电流、将配置为混合衰减以减小电流(仅限分度器模式)。客户的电机当前正常运行、但他们只想知道波形不对称的原因。

    顺便说一下、电流波形在电机最快速度下进行了测试、该速度应以 1000+pps 的速度运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    感谢您提供信息。 根据数据、IFS 已设置为 2.18A。 随着电机转速的增加、反电动势 (BEMF) 也会增加。 根据公式 I =(V - BEMF)/ R、如果电源电压不足以补偿 BEMF、电机电流将降低。 客户可以增加输入电压或 增加微步进。 请用新结果更新我。  

    此致、  

    Mojtaba.