This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:A_Ipropi 的不一致值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591520/drv8214-inconsitent-values-for-a_ipropi

器件型号: DRV8214

TI 团队大家好、

我很荣幸地问到、我在 IC DRV8214 数据表中看到的 A_IPROPI 值冲突。 例如、在开始时、用于高电流的 A_IPROPI 为 244uA/A、但稍后为 225uA/A 、我不清楚这些值是否应该用于不同的目的、或者这是否是错误。

 

此致、

 

Juan Luera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您通过此论坛与我们联系。

    ]我想问一下我在 IC DRV8214 的数据表中看到的 A_IPROPI 冲突值。 例如、在开始时、用于高电流的 A_IPROPI 为 244uA/A、但稍后为 225uA/A 、我不清楚这些值是否应该用于不同的目的、或者这是否是错误。

    244 μ A/A 可能是一个拼写错误、 我们将检查并核实这一点、并在下周通过星期一向您确认、因为我们大多数人都是感恩节外出。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    是的、这似乎是一个拼写错误。    当 CS_GAIN_SEL = 000b 时、AIPROPI_H 的正确典型值为 244uA/A。  

    感谢您的关注、我们将更新数据表。

    此致、

    David