This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:DRV8860 的静态电流问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591266/drv8860-the-quiescent-current-issue-for-drv8860

器件型号: DRV8860

您好、

我们将 DRV8860 用于 IO 模块低侧驱动器、现在、我们发现在输出闭合时有一些静态电流、电流约为 20uA、后端的 LED 将亮起、 因此请告知如何消除这种静态电流? 谢谢。

DRV8860.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DRV8860 的关断状态漏电流通常约为 30uA。 OL 检测是否用于此设计?  

    8.3.3.2 开路负载检测 (OL)-仅限 DRV8860

    当任何输出处于关闭状态(相应的数据寄存器位被设置为‘0')时、电流阱会以大约 30µA 的频率下拉节点。 如果检测到引脚上的电压低于 1.2V、则报告开路负载情况。 nFAULT 被驱动为低电平、并且设置与特定通道对应的故障寄存器 (F8:F1) 的 OL 位。

    只要通过将 Data 寄存器位设置为‘1“打开相应的输出、就会自动清除开路负载故障。 或者、故障复位特殊命令也会清除该值。 在任一种情况下、一旦故障寄存器中的所有位都被清除、nFAULT 就会被释放。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    Plesae 建议如何 消除 关断状态泄漏电流、这非常重要、因为我们需要使用 LED 来识别故障、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当相应的输出处于关断状态时、没有寄存器配置或控制来关闭内部灌电流。

    当输出关闭时、是否可以测量输出电压? 通过使用上拉或串联电阻器减少  器件灌入的电流量、可以减少外部泄漏电流。

    此致、

    David