This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:设计问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2625, DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592551/drv2605l-design-questions

部件号: DRV2605L
主题中讨论的其他部件: DRV2625DRV2605

尊敬的团队:

1.您是否有任何推荐的 DRV2605L 电机供应商/规格/型号?

DRV2605L 的主要应用是什么? 我们计划在游戏控制器中使用它—您是否有其他推荐的型号?

f (LRA) 是电机的工作频率吗?

4. DRV2605L 可以驱动的电机振动频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.此驱动程序与大多数用于触觉的 LRA 或 ERM 兼容。 我们没有具体的执行器列表。 一般而言、您应在设备限制范围内查找执行器、VDD (2V - 5.2V)、阻抗> 8Ω、共振 125-300Hz。  

    2. DRV2605L 支持低至 2V 的电压、因此在需要低电压电池的应用中通常会出现这种情况。 否则、可以考虑使用 DRV2605 或 DRV2625 器件。 所有这些器件都广泛用于触觉领域。

    f (LRA) 是自动谐振跟踪频率范围 — LRA 应用在闭环模式下支持的范围。  

    4、开环频率范围要宽得多。 PWM 输入可以是 10kHz 至 250kHz、输出频率等于该值除以 128。 因此、开环范围约为 78Hz 至 2kHz。 大多数 LRA 处于 90Hz 至 150Hz 范围内 — 这是获得最佳响应的典型触觉范围。