This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:无法达到最大速度?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1593826/mcf8316d-unable-to-reach-maximum-speed

器件型号: MCF8316D

Snipaste_2025-12-02_19-55-49.jpg

您好、

  为什么 100%映射 580Hz 而不是 702Hz 的速度是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照以下步骤操作

    1. 在 FAULT_CONFIG1 寄存器中启用饱和标志

      • 这可能表示速度环路饱和
      • 当 ILIMIT 不正确或直流母线电压不足时、可能会发生这种情况
    2. 增加 FAULT_CONFIG1 寄存器中的 ILIMIT、直到电机能够达到预期速度

    3. 如果看到 CURRENT_LOOP 饱和标志:

      • 这表示电机已高速旋转
      • 由于高 BEMF、电流没有增加空间
      • 解决方案:根据需要增加直流母线电压而不超过器件或电机电压额定值
    请分享:
    • “电机“数据表
    • SmartTune 生成的 JSON 文件

    谢谢、此致

    Venkatadri S.