This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:在连接到 GND 的驱动器输出端添加 1uF 电容器是否存在任何问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587866/drv8872-q1-is-there-any-problem-to-add-a-1uf-capacitor-on-driver-output-to-gnd

器件型号: DRV8872-Q1

您好 TI 专家

 

在我们的设计中、我们在每个输出引脚上添加 1 μ F 电容器并连接到驱动器的 GND、用于实现共模噪声去耦、如下图所示。

驱动器导通时流经 1 μ F 电容器的瞬态脉冲电流是否会损坏驱动器? 我发现数据表中的峰值输出电流限制仅为 3.6A。

VM 引脚电源电压最大为 16V 电机是直流电机。  

将输出引脚连接到 GND 的电容器是否存在限制?

 

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们通常会看到并建议在连接到 GND 的输出引脚上放置一个 10nF、因此我对需要添加 1uF 感到有点惊讶。 无论是哪种方式、这都不应导致 DRV8872-Q1 损坏、但器件可能会达到 OCP。  

    如果您需要更多与 EMI 相关的建议、我建议参考本文档、其中包含 EMI 相关设计技巧: TIPL_MOTOR DRIVERS_EMI design_tips

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我确认 OUT2 引脚输出瞬态电流约为 20A-2us、它达到 OCP。

    您能否仔细检查此电流是否会损坏 IC? 波形如下所示、Ch4 是 OUT2 电流。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 由于美国的感恩节假期、请预计会有一些延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gao、

    我们电机驱动器的 OCP 功能旨在能够在发生接地短路时保护器件、这样、只要器件能够在 OCP 消隐时间后禁用 FET、器件就可以正常工作。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 IN1 和 IN2 设置为低电平 1.5ms、以便在触发 OCP 后强制 IC 进入睡眠模式、然后再次将其打开。 消隐时间将短于 3ms。 是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gao、

    也许我误解了 、但这种情况不应存在问题或任何风险。 如果检测到 OCP 故障、该器件会将输出设置为 Hi-Z 并禁用内部栅极驱动器。 如果您将器件设置为睡眠模式、然后唤醒器件并立即有 OCP 条件、这是可以的、器件仍将具有 2us (tOCP) 抗尖峰脉冲计时器、我之前在输出关断之前将此消隐时间称为消隐时间。

    3ms 重试计时器是识别 OCP 故障到清除故障与尝试再次驱动输出之间的时间。 如果在 3ms 重试计时器完成之前将器件置于睡眠模式、则只需在 OCP 故障复位时复位此操作、并可在器件唤醒后再次驱动输出。

    此致、

    Joshua