This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718 半桥不能通过负载驱动

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1593980/drv8718-q1-drv8718-half-bridge-can-not-be-driven-with-load

器件型号: DRV8718-Q1

您好、我们使用 MD026B 开发板跳线连接到我们自己的 MCU 调试 DRV8718、其中 DVDD、AREF、nSLEEP 引脚输入 5V 电压、PVDD 引脚输入 12V、控制寄存器配置(如下所示)、我们希望使用 OUT1 和 OUT2 来控制电机 1、OUT3 和 OUT4 控制电机 2、外部 IN1 具有 16KHz、50% PWM 波形输入、将 GH_CTRL1 寄存器值设置为 5V、BRG、GH3、BRG 用于输出 GL2、GL3、GL4 为 0V、电机无法驱动。 此外、在其余配置寄存器已设置之前、不会启用 EN_DRV。

image.png

以下是 STATUS 寄存器值:

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们继续以 10ms 的间隔向 IC_CTRL1 写入 0x87、以将 CLR_FLT 位设置为 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的提问。  

    让我附上“基本/简单寄存器设置指南“。 我建议先尝试这种方式来旋转电机。

    e2e.ti.com/.../3021.DRV8714_5F00_18_5F00_Reg_5F00_setup_5F00_Guide.pptx

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但是、我确实按照所述完全操作它。 您可以参考上述图片中的寄存器值、例如:BRG_CTRL1、PWM_CTRL1、PWM_CTRL3 和 PWM_CTRL4。但这不起作用。 是否有其他可以调查的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    作为“基本/简单寄存器设置指南“。  在完成所有其他寄存器设置后发送 BRG_CTRL1。  

    如果 GH/GL/SH 上根本没有输出、建议读回状态寄存器是否发生任何故障标志。

    如果仍然不起作用、我建议 严格遵循基本/简单寄存器设置指南以进行进一步调试。

    此致

    Shinya