This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:演示定制 LCS 上的 ULC

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, ULC1001-DRV290XEVM, USB2ANY, ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594022/ulc1001-drv290xevm-demonstarating-ulc-on-a-custom-made-lcs

器件型号: ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、ULC1001、 ULC1001-DRV2911EVM

您好:

我从 TI 购买了 ULC1001-DRV290XEVM 电路板以及 USB2ANY。 由于 LCS-FL-RNG15 仍然缺货、我决定在遵循镜头盖系统 (LCS-FL-RNG15) 的设计、制造和组装指南的同时重建机械零件。

但是、当我尝试使用 ULC1001 GUI 运行校准时、我会在区域 1 和区域 2 中得到不寻常的参数值。 因此、我的系统无法有效振动、并且未观察到污染物清除。

您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢你。


image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  

     ULC1001-DRV290XEVM 设计为 直接驱动另一个 LCS、但不与  LCS-FL-RNG15 直接兼容。 ULC1001-DRV2911EVM 与 LCS-FL-RNG15 直接兼容。  https://www.ti.com/tool/ULC1001-DRV2911EVM。我建议您 为 LCS-FL-RNG15 副本获取 ULC1001-DRV2911EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。
    很抱歉、我有一个  ULC1001-DRV2911EVM(不是我的错 ULC1001-DRV290XEVM) 、所以它应该能够驱动压电换能器、但我有 一个前面所述的问题。 您能帮助我解决校准部分吗(为什么 Min_Imp 始终为 0 并且在校准中点击开始按钮时不会改变)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amira,  

    您是否有  LCS-FL-RNG15 副本的阻抗响应? 了解谐振频率和阻抗的确切位置会非常有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是 、我没有、因为我无法访问阻抗分析仪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将建议您尝试找到一个工具来测量阻抗响应并检查 LCS 副本是否看起来正常。 我们确实看到一些副本的阻抗大得多。 这是一个常见的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会尝试,但我有一些更多的问题:

    LCS 15mm 的阻抗通常是多少?  

    如果阻抗大于该阻抗、则不能驱动机械部分与   ULC1001-DRV2911EVM 谐振 ?


    如果我知道 LCS 副本的阻抗、如何在 GUI 中更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI LCS 的阻抗响应。 66kHz 下的模式在使用 EVM 设置进行清洗时更高效。 您可以将 GUI 中的 Amp 从 0.7 增大到 0.9、从而提高驱动电压。 和/或 将 EVM 中的 PVDD 从 30V 增加到 32V-35V、看看有多大的改进。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,所以如果我理解正确:  
    对于 LCS 15 mm、区域 1 参数应在“频率“中指示 29 kHz、区域 2 参数应指示 66kHz。 这是正确的吗?
    但是、 在这两个区域、GUI 中的 Min_Imp 应显示多少?
    此外、如果第一个谐振频率为 29kHz、则无法在此频率范围内驱动换能器、因为 EVM 板最小输出是 40kHz 的权利? 所以我想我们只能在第二区驱动换能器  

    最后 、如何提高 EVM 中的 PVDD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 Min_Imp 应在 0.1A 左右。  建议使用 66kHz 来驱动负载、因为该模式比 29kHz 模式具有更好的清洗性能。 实际上、该 EVM 即使标为最小值 40kHz、也能驱动低至 20kHz。   

    您可以修改 EVM 上的 R26 来更改 PVDD。 EVM 用户指南中提供了以下电路。  https://www.ti.com/tool/ULC1001-DRV2911EVM#design-files