Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM, DRV8462VEVM
器件型号: DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8462、 DRV8462VEVM
您好、
当前正在尝试在 DRV8462 的定制电路板上设置自动扭矩学习例程、在学习到与 Evalkit DRV8462EVM 相比的恒定损耗后、我遇到了两个常量的巨大不同参数。
如果在相同的满量程电流和速度下比较定制电路板和 DRV8462EVM、我预计同一区域会有类似或至少相同的参数。
对于两个学习例程、使用这些值:
ATQ_LRN_MIN_CURRENT = 9
ATQ_LRN_STEP = 00b(相当于 128)
ATQ_LRN_CYCLE_SELECT = 00b(相当于 32 个半个周期)
EVM 参数:
ATQ_TRQ_CONST1:107
ATQ_TRQ_CONST2:76
我的定制板:
ATQ_TRQ_CONST1:135
ATQ_TRQ_CONST2:351
我实际可以看到的唯一区别是 DRV8462EVM 使用的是 DDW 封装、最大值为 能够实现 5A 满量程、我正在使用电路板上的 DVV(最大 10A 满量程)。
对于封装之间的自动扭矩、学习常量损耗是否存在差异?
上升时间 :
满量程电流:1A
微步进:1/64
自动微步进分辨率:1/256
速度:150RPM = 25600PPS
感谢您的支持!