This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81620-Q1:用于 DRV81620-Q1 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV81620-Q1, DRV81620-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592709/drv81620-q1-the-linux-driver-for-drv81620-q1

器件型号: DRV81620-Q1

您好、

Plesae 诚邀您为 DRV81620-Q1 提供 Linux 驱动程序、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我们没有 用于 DRV81620-Q1 的 Linux 驱动程序。 我们提供了 DRV81620-Q1EVM 的完整源代码。 通常、我们提供 所有产品 EVM 的完整源代码、包括 EVM 板载 MCU 的 C 源代码和低级驱动程序。 该 C 源代码可调整用于任何平台或 MCU。 EVM 网页中目前未显示源代码 zip 文件。 让我检查并更新网站、之后可以从网站下载。 我会让你保持发布。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    源代码文件正在上传到器件产品页面。 请等待几周时间才能上传文件。  

    此致、

    David