This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:输入引脚规格

Guru**** 2694485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1593580/drv8426-input-pin-specification

器件型号: DRV8426

您好的团队、

我对 tri 电平和四电平输入引脚有疑问。
请您原谅吗?

  1. 如果输入引脚设置为 Hi-Z、如果未填充的上拉/下拉电阻器连接到引脚、会产生任何影响吗?
  2. 您能否为内部 200k Ω 下拉电阻器提供容差范围?
  3. 如果 tri 电平引脚的输入电压为 0.6V-1.8V 或 2.2V-2.7V、预计会出现什么行为?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    1.如果输入引脚设置为 Hi-Z、如果未填充的上拉/下拉电阻器连接到引脚、会产生任何影响吗?

    这里不用担心。 如果该引脚设置为 Hi-Z、则输入引脚上的内部下拉电阻将决定逻辑状态。 未填充的外部电阻器焊盘完全不会对该状态产生影响、因为它们是开路。  

    2.您能否为内部 200k Ω 下拉电阻器提供容差范围?

    200kΩ 下拉电阻器的作用是确保该引脚在未被主动驱动时处于已知的逻辑低电平 (0V) 状态。  

    数据表中未指定内部下拉电阻器的容差、因为它对引脚功能来说并不重要。 当引脚被驱动为高电平时、该值设置为足够高、以更大限度地降低功耗、但足够低、以克服内部漏电流和任何轻微的外部噪声。 电阻器的功能不依赖于其确切电阻、因此容差与操作无关。  

    如果 tri 电平引脚的输入电压为 0.6V-1.8V 或 2.2V-2.7V、预计会出现什么行为?

    这些是未定义状态、充当逻辑低电平、Hi-Z 和高电平状态之间的缓冲器。  由于这些是未定义的状态、因此很难判断预期的行为、但通常会导致在逻辑状态之间进行不受控制的切换。  

    此致、

    David