This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81008-Q1:驱动 2 个单极步进电机

Guru**** 2693465 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV81008-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1593885/drv81008-q1-driving-2-unipolar-stepper-motors

器件型号: DRV81008-Q1

您好团队:

我们是否能够将 DRV81008-Q1 用于以下用例? 我阅读了数据表、但我不确定是否可以应用 DRV81008-Q1 以及如何实现它。

image.png

此致、

Shotaro Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    感谢您发送编修。

    该器件中的输出由 SPI 寄存器控制。 可以使用输出控制寄存器中的 ENx 位对每个 OUTx 进行独立控制、具体请参阅下文。 案例 1 和案例 2 表可以使用带有 MCU 的查找表来实现。  

      

    该器件的工作电源电压高达 40V、每个通道的电源电压高达 330mA。 您展示的图并不表示单极步进电机。 它显示的是双极步进电机。 请参阅本 网站。  DRV81008-Q1 可以驱动两个单极步进电机、每个单极步进电机需要 4 个低侧驱动器。 请参阅该应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sloa312/sloa312.pdf。  

    此致、Murugavel