This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:使用 DRV8220 的单线圈驱动双稳继电器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592773/drv8220-drive-bi-stable-relay-with-single-coil-with-drv8220

器件型号: DRV8220

你(们)好

我发现 DRV8220 是一个非常有用的 IC。  有两个版本:DRV8220DRL 和 DRV8220DSG。

都已浏览到数据表。  似乎任一部分都可用于控制带单线圈的锁存继电器。  但是、通用数据表中的应用信息存在一些差异。

我想使用 Panasonic 的双稳锁存印刷电路板安装继电器作为我们新的多电路电能测量系统的一部分,在 230V 交流电压下使用的配电板中增加分支馈线的开/关控制。  每个此类 PDB 可以有多个分支电路、用于为家庭、办公室或工厂中的负载供电。  增加开/关功能可以节省能源、尤其是对于单班操作。  许多电路的电源可以关闭 14 小时,每天以及周末和节假日。

我想通过 MCU 的简单开/关逻辑控制来驱动此类继电器。

这些继电器具有额定电压为 12V 直流的单线圈。 每次关闭/打开操作只需施加一个最长 50 毫秒的脉冲、然后继电器保持在此位置。  在正常工作时间内、继电器将打开。  当不需要 Poer 时、它会被关闭。 继电器处于一个位置后、它会保持在该位置几小时、直到需要更改状态。

因此、每天最多需要一到两次操作。  我们仪表中的电源电路(使用另一个 TI IC!) 在 12V 直流条件下使该 50 毫秒脉冲失效。

请告知:

  1. 是使用 DRV8220DRL 器件还是 DRV8220DSG 器件。  成本和尺寸大致相同。
  2. 哪一个器件更适合通过我们的仪表中的 MCU 实现简单的逻辑控制。
  3. 我有点困惑、因为数据表提供了许多电机 Cotnrol 的示例、但没有太多关于带有环形线圈的双稳态锁存继电器应用的信息。

谢谢。

GGRUK

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 由于美国的感恩节假期、请预计会有一些延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shinya(其他专家也可以发表意见/建议)

    我想在哪里可以使用 MCU 的单线逻辑控制来打开或关闭单线圈继电器:

    IN1 和 IN2 上的 DRL 和 DSG 输入必须为:

    正向 (OUT1 至 OUT2:IN1 = 1;IN2 = 0

    反向 (OUT2 至 OUT1):IN1 = 0;IN2 = 1

    我可以使用反相器将逻辑的输出反转至 IN1 以设置 IN2。  其工作原理如下:

    在 完成导通或关断操作之前、我将 nSLEEP 设置为 1

    如果 IN1 = 0、IN2 = 1:倒车(可使继电器关闭)

    如果 IN1 = 1、IN2 = 0:正向(可使继电器打开)

    一旦该关断或导通运行以 50ms 的脉冲完成、我可以将 nSLEEP 设置为 0 (H 桥 Hi-Z)

    这将阻止电流通过继电器的线圈。

    要完成下一个导通/关断运行、我首先将 nSLEEP 设置为 1

    这样我就可以使用一条线连接到 IN1 进行开/关控制:IN1 = 0 表示继电器关闭操作;IN1 = 1 表示继电器打开操作。

    我想我可以通过这个想法使用 DRL 或 DSG 封装。

    你怎么看? 这个想法可以奏效吗? 有任何注意事项?

    谢谢。

    GGRUK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常、对于锁存螺线管、序列从 IN1 和 IN2 设置为低电平 (0V) 开始、这是初始状态。 要将螺线管切换至“打开“位置、IN1 设置为高电平 (VCC)、IN2 设置为低电平 (0V) 一小段时间、通常在 10-100 毫秒之间。 这会向电磁线圈施加正脉冲、将其切换至“ON"位置“位置。 脉冲之后、IN1 和 IN2 都设置回低电平 (0V) 以消除脉冲。 要将螺线管切换回“关闭“位置、过程反向:IN1 设置为低电平 (0V)、IN2 在相同的短时间内设置为高电平 (VCC)、向螺线管线圈施加负脉冲并将其切换至“关闭“位置。 同样、在脉冲之后、IN1 和 IN2 都设置回低电平 (0V) 以消除脉冲。

    但是、使用 nSLEEP 禁用输出也可能有效、但我尚未尝试过。 如果您要使用 nSLEEP 禁用输出、则需要 DSG 封装。 DRL 封装没有 nSLEEP 引脚。  

    这听起来在理论上是个好主意,我认为它应该起作用。 对于所有新设计、我们始终建议首先评估其中一个 EVM 上的逻辑。  

    DRV8220EVM 评估板|德州仪器 TI.com 

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您发送编修。

    我必须使用某些方法(例如 nSleep 引脚)来禁用/复位开/关操作。

    这是因为基本思路是使用 IN1 作为主逻辑引脚、而 IN2 由 IN1 输入衍生的反向逻辑馈送到使用 TI 的逆变器 IC 之一。

    一定要试试 EVAM。

    此致、谢谢。

    GGRUK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GGRUK:

    好的。

    如果您在评估时遇到任何问题、请联系我们。  

    此致、

    David