This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS EVM 电路板不工作

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592998/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-board-not-working

器件型号: DRV8353RS-EVM
主题: DRV8301 中讨论的其他器件

我们使用 DRV8353RS EVM、但该电路板无法正常工作。 栅极无法正常开关会遇到问题。 电路板的栅极驱动输出电压过低、无法对 MOSFET 进行开关。 我们不知道问题是什么。 我们在 DRV8301 方面也遇到了同样的问题、在定制 PCB 的开发环境中也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    向 EVM 提供的电压是多少? EVM 未修改、仍然无法正常工作?

    如果遵循了用户指南、该电路板将能够工作。 我能否看到运行波形来帮助我确定问题是什么?

    谢谢、

    Joseph